替換分析

替換分析

葛蘭富泵浦性能診斷便是我們的替換分析。此分析為完善的診斷工具,會針對您設施、系統的能源效率,以及泵浦解決方案的總生命週期成本進行考量,並提供詳盡的替換與回收時間建議。

讓我們的泵浦性能診斷教導您如何節省能源成本
葛蘭富泵浦性能診斷為我們為替換分析所命名的名稱。此完整的診斷工具由 葛蘭富開發,用於發現任何一種幫浦系統是否使用過多的耗電量。 根據我們實行泵浦性能診斷的經驗,泵浦可省下 30-50% 的耗電量。

泵浦性能診斷為非侵入性、四個步驟的流程。 視您設施的複雜度而定,可部署不同的工具,以便取得哪些部分須進行最適化的建議。 葛蘭富已組成一支由專家組成的團隊,作為泵浦性能診斷的骨幹。 此團隊經過專門的訓練,並擁有豐富的團隊合作經驗,確切瞭解您所面臨的挑戰,並能深入探討最複雜的泵浦問題,然後有信心的提出具有建設性的解決之道。

邁向最適化的四步
流程從泵浦性能診斷團隊訪查您的設施,聆聽您的需求開始,以便確保可明確定義日後的工作。 下一步為全面的目視勘察現場的設施,包括勘察現有的泵浦、其周圍設備、管路、閥門及管路圖。

泵浦性能診斷團隊之後即著手進行診斷,運用專為您的系統與分析需求量身打造的一系列工具。 可用的工具包括安裝場地檢查、泵浦效率快速檢查、未長期記錄的泵浦性能診斷,以及全面的泵浦性能診斷。

採用以下三種量測法:

  • 可數數值,如流量及耗電量
  • 類比數值,如壓力、溫度、水位等
  • 事故發生率,如泵浦開/關及閥門開/關。

最後一步為由泵浦性能診斷團隊提出建議事項, 評估報告將說明量測結果的結論。 此份報告會建議可能包括重新評估涉及之泵浦、替換管路、重新安裝泵浦,或使用換流器的解決方法。

計畫書將計算您可節省的能源、減少 CO2 排放量,以及任何投資的回收時間,提供佐證支持。 您所獲得的資料將指出您設備內泵浦的實際性能, 您亦會獲得實用的建議,進而對症下藥。

注重生命週期成本
擁有與操作泵浦的實際成本須從整個服務壽命考量: 其生命週期成本 (LCC)。 目前已經知道,泵浦系統的採購價僅佔整個 LCC 約 5%, 維修及維護約佔 10%。

換言之,耗電量佔泵浦總成本的 85%。 我們的泵浦性能診斷顯示,耗電量可減半。

降低能源成本後,對於全新葛蘭富泵浦的投資很快就能回收。 無論在哪種情況下,泵浦性能診斷報告均會確切指出此需要幾個月,通常為六到三十六個月, 之後所節省的能源將年復一年轉成您的利潤。


    Facebook Twitter LinkedIn