有水就有食物


減少自己的水足跡

Grundfos Fresno 設施透過以下方式減少水足跡:大幅增加加州 Central Valley 當地社區與農夫可用的用水量。 透過識別與量化 Fresno 設施內的使用來源,以及發起活動等方式,即可減少用水量。

減少 Grundfos 的用水量是在 2002 年發起的新目標。 Grundfos Fresno 設施在 2000 年一整年的用水量約為 12.3 百萬加侖, 目標為將每年用水量降低 30% (與 2000 年相比)。 景觀與地面設施的維護是主要的耗水之處, Grundfos Fresno 於是調整澆水時間表與採取主動的灑水器維護計畫,成功將年度用水量減少 4 百多萬加侖 (15,000 m3) 或 33%。

目前則是將心力投注於生產製程的內部用水源頭,例如冷卻塔、清洗機及試驗槽。 在 2010 年第 4 季,Grundfos Fresno 在洗手間內測試免沖水小便斗,此項專案預估每年每個小便斗可節省 4,000 加侖 (1,000 m3/年)。

創造共享價值

水是位於加州中部的 e San Joaquin Valley 最寶貴的資源之一, 因此節約用水是維繫經濟繁榮及永續發展的關鍵。 減少 Grundfos Fresno 設施的用水量後,當地農夫可用的水量便可隨之增加。 加州長期乾旱,因而使得水變成更為珍貴的資源。 若無水,當地農夫便無法栽種與收成農作物,進而使得當地的包裝廠無法營運,對當地社區產生壓力,因為加州中部為全球第 7 大經濟體。

達成用水量大減的目標後,即可將關鍵天然資源的消耗量減至最低,使大眾認為 Grundfos 是當地社區內注重環境保護的公司, 此亦可讓我們打響永續發展的品牌。

Info Box

Topic:

減少自己的水足跡

Location:

美國加州 San Joaquin Valley

Company:

GRUNDFOS 泵浦製造
 

 



請問您如何評價在本網站在瀏覽經驗呢?



其他意見

Email